This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:PIN14/PIN15上拉

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612932/trs3122e-pin14-pin15-pull-up

器件型号:TRS3122E

你(们)好

当 UART 信号为1.8V 时。 然后、对于 TRS3122E、VL=1.8V、VCC=3.3V。 在此应用中、PIN14/PIN15是否支持3.3V 上拉电阻? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    FORCEON 和 FORCEOFF~引脚是逻辑引脚的一部分、因此它们被称为 VL。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    客户电路板已经回来、他们使用3.3V 上拉电阻。  它们可以规避使用3.3V 上拉以及必须更改为1.8V 上拉的任何风险。  谢谢!

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    这些引脚的绝对最大值 为6V。 使用3.3V 逻辑不应损坏 IC。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    感谢您的反馈!

    注意到。 因此、当 VL=1.8V 时、可以对 FORCEON 和 FORCOFF 使用3.3V 上拉电阻。

    此致
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 没关系。