This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS82:使用引脚处理和 LVDSGND、PLLGND 和 GND 的连接

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613339/sn75lvds82-unuse-pin-processing-and-connection-of-lvdsgnd-pllgnd-and-gnd

器件型号:SN75LVDS82

大家好

如果我们问 SN75LVDS82、您会介意吗?


关于 LVDSGND、PLLGND 和 GND、是否可以连接在一起?
或者、 是否  必须对这些 GND 引脚进行隔垫?


如果我们有一些未使用的输出引脚(DXX)、是否可以悬空(开路)?

此致、

Hirotaka Matsumot  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka-San、您好、


    是的、可以将这些 GND 连接在一起。


    是的、可以将未使用的输出引脚保持断开状态。

    请参阅本文档的第7页(www.ti.com/.../slla300.pdf)以了解示例连接。

    此致、
    I.K.