This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:具有2:1多路复用器的 TUSB501:去耦电容器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613275/tusb501-tusb501-with-2-1-mux-decoupling-capacitor

器件型号:TUSB501

我有一个具有 USB3.0端口的主机。 主机在 SSTX 对输出中实现交流耦合电容器。 在电路板中、我有一个2:1多路复用器和两个 TUSB501、一个用于 SSTX 对、另一个用于 SSRX 对。

我像在所附图片中那样放置了交流电容器。 正确吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    如果2:1多路复用器是无源开关、则交流电容器的放置正确、在端口_B 中连接的另一个器件也将具有其 Tx 电容器。

    如果2:1多路复用器是有源开关、则需要在开关的 Tx 端口上添加电容器。

    此致