This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:我们是否有配对器件可与 DS90UB929搭配使用、从而将 FPD-Link III 解串到 HDMI?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613013/ds90ub929-q1-do-we-have-a-paired-device-to-work-with-ds90ub929-that-can-deserialize-fpd-link-iii-to-hdmi

器件型号:DS90UB929-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB948-Q1EVM

如上所述、我无法在可以将 FPD-Link III 连接到 HDMI 的产品中找到该器件、 TI 是否具有该器件?

如果没有、 TI 是否有将 LVDS 信号转换 为 HDMI 或 DVI 信号解决方案的解决方案?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题已分配给应用工程师进行审核。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的 DS90UB948-Q1EVM 有相同的问题。
    谢谢、
    米拉德
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您的参与、我们将在新产品定义中考虑这些内容。 遗憾的是、现在我们没有 FPD-Link 至 HDMI 转换解决方案。 请咨询其他产品线、我们可以获得以下解决方案:FPD-Link -> OpenLDI (如 UB948)、然后搜索一个"OpenLDI -> HDMI"器件。 谢谢。

    此致、

    Steven