This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB921-Q1:DS90UB921上的同轴电缆要求

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610903/ds90ub921-q1-requirement-for-coax-on-ds90ub921

器件型号:DS90UB921-Q1

您好!

我希望您在下面确认一下。

* DS90UB921可以使用同轴电缆。 但是、我从未见过 Ux921和 Ux94x (信息娱乐设备)的同轴电缆要求。

 那么,您能否向我们发送同轴电缆要求?

* 如果您有在 DS90Ux921上使用同轴电缆的成功案例,您可以让我回答吗?

此致、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请将您的状态发送给我吗?

    BR、
    Machida
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在向系统团队核实
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有任何更新?

    此致、