This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LV1224B:解串器 IC SN65LV1224B 锁定问题

Guru**** 2833595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LV1224B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608095/sn65lv1224b-deserializer-ic-sn65lv1224b-locking-issue

器件型号:SN65LV1224B

您好!

我们仅使用(SN65LV1224B) TI 芯片中的去除器模块。 串行器(Xilinx 芯片内部) 由我们开发。

我们将使用串行器的起始位和停止位发送10位数据、即串行器总共发送12位数据。

 我们将向解串器发送1111100000的同步脉冲、以使 SER_LOCK 条件发生。

 根据此公式--Serial data rate (Mbps)=12 x REFCLK 频率(MHz),来自 TI 社区,

我们正在计算 SER_REFCLK=100Mbps/12 => 8.33333MHz、我们也尝试了 SER_REFCLK= 10MHz

 我们无法得到 SER_LOCK = 0。 解串器未锁定到传入频率。

 有时会发生 SER_LOCK 并开始工作、即不稳定。

 您能不能建议,使 SER_LOCK 条件发生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表是指发送一个6 1和6 0的模式以允许解串器锁定。 这应该是以下模式:101010101010。 您可以参阅数据表的图17以了解同步模式的示例。 请告诉我这是否有助于锁定您的系统。

    此外、SN65LV1224B 只保证在低至10MHz 的频率下运行。 请确保将时钟保持在10MHz 或更高。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    谢谢。 它对我们很有用。