This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:I2C 在广播中占线的行为

Guru**** 2454880 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607864/ds90ub964-q1-behavior-of-i2c-busy-in-broadcast

器件型号:DS90UB964-Q1

您好!

 我想确认 I2C 从设备(串行器)中的一个正在忙于 UB964的广播。  

UB964是否可以确认哪个从器件忙?

此外、UB964 是否忙?

此致、
肯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们收到了您的问题、并已将其分配给应用工程师以查看并作出响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Palaniappan、

    不幸的是、我还没有收到答案。 我仍在等待您的专家的回答。

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    当 UB964处于广播模式时、它无法区分 ACK 和远程从站、因为已为所有从站器件分配了相同的别名(广播命令的要求)。  ACK 是通过 I2C 响应的远程从机的 OR 运算符。

    我建议查看以下主题:

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    我的问题是从器件 I2C 上的操作繁忙、而不是 ACK。
    或者、您是说广播模式忽略忙?

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    BUSY 表示从器件将 SCL 线路保持在低电平时主器件的等待状态。
    当其中一个从器件将 SCL 线路保持在低电平时、主器件会等待剂量直至达到高电平?

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    是的、每个 FPD-Link III 器件都具有 I2C 接口、该接口可执行 I2C 主器件的功能、能够与其他主器件进行仲裁、从而允许同一 I2C 总线上存在多个主器件和从器件。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    如果从器件在广播时同时需要 ACK 和 BUSY (WAIT)、则 UB964的行为是什么剂量?
    在这种情况下、UB913中的一个(或摄像头器件)需要忙、另一个 UB913返回 ACK。 然后、UB964进行广播或停止广播、直到完成忙线。 哪一个?

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    请回复我的添加问题。 我正在等待您的回答。

    此致、
    肯什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenshow、

    964无法获知其中一个远程从站在广播模式下是否处于繁忙状态。 一旦它接收到来自其中一个从器件的 ACK、它将准备好广播另一条命令。

    此致、

    Davor

    P.S.  我将在7月31日之前退职。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Davor、

    非常感谢。

    此致、
    肯什