This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:关于 DP 的 IEEE1588

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612523/dp83867ir-about-ieee1588-of-dp

器件型号:DP83867IR

你(们)好

我的客户正在考虑 DP83867IR。

请告诉我四个问题。

① μ A

[ DP83867支持 IEEE 1588 SFD]

这是否意味着有一个函数"发送数据包时硬件可以添加时间戳?"

还有其他功能吗?
→与时钟相关的不合规产品有什么不同吗?
→与 I/F 相关的不合规产品有什么不同吗?
→数据包接收端是否安装了与 IEEE 1588相关的功能?

② μ A

我知道时间同步的精度因硬件是否支持 IEEE 1588 (或 IEEE 802.1 AS)而异。

具体而言、时间同步精度有多大差异?
您是否有任何比较材料?

③ μ A

是否有一个函数不仅必须由 PHY 处理、还必须由 MAC 端处理?

是否有一个函数不仅必须由 PHY 处理、还必须由 MAC 端处理?

如果它在 MAC 侧不对应、则只有 PHY 和驱动程序软件对应、
我能否支持 IEEE 1588 (或 IEEE 802.1AS)?

④ μ A

驱动程序必须处理哪些特定功能?
需要哪种软件?

此致、

Ozawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ozawa、您好!

    请在下面找到我的答案、

    SFD 指示器可路由到 DP83867上的 GPIO。 MAC 可以使用此 GPIO 作为中断时间戳数据包。 这种情况下的硬件是指 MAC 而不是 PHY。

    很遗憾、我们目前没有 SFD 和硬件时间戳之间的比较数据。

    3和4。 是的、MAC 应该能够监控 DP83867的 GPIO 引脚是否存在 SFD 中断。 MAC 必须使用 SFD 来对数据包进行时间戳记。 驱动程序的时间戳部分需要在 MAC 侧实施。

    此致、
    Aniruddha