This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848J:DP83848J LED 链路活动

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612429/dp83848j-dp83848j-led-link-activity

器件型号:DP83848J

您好!

      LED_LINK 处于活动状态、显示链路正常。 我能否知道指示了哪个链路?  DP83848J->TD+/RD+->RJ45是否正常? 或 PROCESSOR->RMII->DP83848J->TD+-/RD+->RJ45是否正常? 谢谢你。

BR

Patrick  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    LED_LINK 将指示通过以太网电缆(DP83848->TD/RD->RJ45)与另一个链路伙伴成功建立链路。

    此致、
    Aniruddha