This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:通过保持每个 I2C 寄存器值、是否有任何方法可降低系统功耗?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1, DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612937/ds90ub940-q1-is-there-any-way-to-reduce-system-power-consumption-with-maintaining-each-i2c-register-values

器件型号:DS90UB940-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB925Q-Q1

大家好、

我的客户正在设计他的系统、以便将 DS90UB940-Q1 (解串器)与 DS90UB925Q-Q1 (串行器)配合使用。
DS90UB940-Q1的 I2C 寄存  器可在本地访问、但 DS90UB925Q-Q1的 I2C 寄存器可在这种情况下通过 DS90UB940-Q1的 BCC 进行远程访问。  

 是否有任何方法可以通过保持每个 I2C 寄存器值来降低系统(DS90UB940-Q1+DS90UB925Q-Q1)功耗?
我认为 PDB=0会将 I2C 寄存器重置为默认值、因此想知道是否有其他方法。

此致、
雅丽塔/日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、您的问题已分配给应用程序以查看和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕拉尼阿潘-圣、您好!

    感谢您的支持。
    我将等待您团队的回复。

    此致、
    雅丽塔