This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB9261:用于 M.2 SATA 器件的 tusb9261

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612587/linux-tusb9261-tusb9261-for-m-2-sata-device

器件型号:TUSB9261
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

工具/软件:Linux

您好、Sirs、

我正在检查 TUSB9261和 M.2 SATA 存储问题。

Uptream 是 TUSB8020B。下行端口1是 USB 转以太网。 很好! 另一个端口是 TUSB9261。

O/S 可以识别 TUSB9261桥接器、但一旦我们插入 M.2存储器、它将断开器件连接、并反复重新连接器件。

我们是否需要检查?   

BTW。 如果 USB_VBUS 始终处于连接状态。 是否会导致任何问题 ?

如果可能  ,请与我分享 TUSB9261闪存刻录机 Linux 工具。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Terry、您好!

    请帮助我们进一步澄清您的测试场景

    您使用 TUSB9261作为总线电源还是自供电?
    您是否尝试将 M2 SATA 存储器连接到我们的 EVM?
    是否可以尝试将 TUSB9261直接连接到根集线器?
    Windows 上是否也存在此行为?

    我向您发送了 Linux 刻录电子邮件

    您可以将原理图发送给我们、以便在我的电子邮件中快速查看吗?

    此致、
    Roberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roberto、

    我已经向您的电子邮件发送了 sch。 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通过电子邮件处理