This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982-EVM:从 GPIO 提供5V 电压

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613127/tps65982-evm-sourcing-5v-from-gpio

器件型号:TPS65982-EVM

大家好、

我的实习生团队正在尝试使用 TPS65982-EVM 为外设供电。 我们协商 5V@3A 的正确电源协议、但是、我们希望使用 J2或 J3上的引脚之一为其他器件提供5V 电源。 这只能通过调整固件来实现、因为我们使用了 DMM 并测试了两个连接器上的每个引脚、并且找不到输出5V 电压的任何引脚。 如果您有任何疑问或需要澄清、请告诉我。

谢谢

Danny C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danny:

    TPS65982EVM 旨在用作单端口 DRP USB PD 控制器。 J2和 J3上的引脚用于与 TI Launchpad 和 Aardvark SPI 编程通信、以进行固件更新。 如果您的电源协议为 5V@3A、则 VBUS 测试点(TP3)将读取5V 并可接入。 当然、如果 PDO 发生变化、VBUS 测试点上的电压也会发生变化。

    此致、

    Jimmy Hua