This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-2-MDIO:找不到适用于 MSP-EXP430FR2311 LaunchPad 的 USB-2-MDIO 指南

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, MSP-EXP430FR2311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608257/usb-2-mdio-cannot-find-usb-2-mdio-guide-for-the-msp-exp430fr2311-launchpad

器件型号:USB-2-MDIO
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430FR2311

我一直在尝试遵循 USB-2-MDIO 用户指南( http://www.ti.com/lit/ug/snlu197/snlu197.pdf ),但该指南仅涵盖 MSP430G2和 MSP430F5系列。   是否有 MSP-EXP430FR2311指南?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或者 MSP-EXP430FR2311是否不支持 USB-2-MDIO?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    事实证明 USB-2-MDIO 只能在 MSP430G2和 MSP430F5系列上工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jwun、您好!

    让我来看看如何编译 FR2311的源代码。

    此致、

    Ross