This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1310A:只想使用 PHY 的 USB3.0部分

Guru**** 2455240 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612820/tusb1310a-want-to-use-only-usb3-0-part-of-the-phy

器件型号:TUSB1310A

是否可以仅使用 PHY 的 USB3.0部分而不连接任何 USB2.0 PHY 信号。  

从数据表中、我可以确定除少数信号外的大多数信号的操作。

如果不使用、是否使用电阻器将 DM 和 DP 接地。

如果不使用、如何连接 VBUS、这会影响 USB3.0侧。

仅为 USB2.0 PHY 侧或 USB3.0侧的 PHY_RESETn 信号。

如果仅连接 USB3.0 PHY、我应该注意其他任何事项。

谢谢

Manie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manie、

    请注意、仅使用 USB3接口不兼容 USB。 现在、如果您确实希望仅使用 USB3、则可以将 DP 和 DM 端子保持为未连接状态。 VBUS 端子是一个用于检测 VBUS 是否存在的输入。 我们建议使用外部分压器将该信号连接到 VBUS (请参阅数据表图6-2模拟引脚连接)、尤其是当 PHY 处于器件角色时。 最后、PHY_RESETn 是针对 HS 和 SS 接口的全局复位。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢迭戈的重播。 这会有所帮助。

    Manie