This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:帮助检查有关它的一些问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612967/tusb544-help-to-check-some-issues-about-it

器件型号:TUSB544

降级:

 下面是有关 TUSB544的一些问题 :

1. 我们是否可以断开 TUSB544下的 SBU 信号 是否已通电且系统已通电?

   在系统中、SBU 有两个功能、一个是模仿耳机、另一个是 DP 的 AUX 接口。

2. IIC 的状态是什么? 是否处于高阻态?  如果 TUSB544 无电且系统通电、IIC 是否会泄漏电流?

3. HPDIN 和 SLP_S0在 USB 协议中的影响是什么?

谢谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lian,

    是的、您可以在 TUSB544断电时断开 SBU 信号、只需确保在启用 DP 模式之前连接 SBU 线路即可。 您的第二个问题需要澄清器件是否完全没有电源或处于禁用模式以及您所指的引脚;在关断模式下、其功耗低至0.65mW。

    HPDIN 在 USB 中无效、该信号属于 DP 接口、即 SLP_S0禁用 RX_DETECT 功能、如果器件在置位时处于活动状态(低电平)、则其内部接收器/驱动器将永久开启、无论是否连接了 USB 器件。 另一方面、如果器件在 SLP_S0置位(低电平)时被禁用、则无论是否连接了 USB 器件、其内部接收器/驱动器都将永久关闭。 我们建议将该引脚保持连接至高电平以实现正常运行。

    此致、
    迭戈。