This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV011A:应用放大器;布局信息

Guru**** 2942960 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV011A, DS90LV031A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/613041/ds90lv011a-application-layout-information

器件型号:DS90LV011A
主题中讨论的其他器件: DS90LV031A

您好!

请阐明以下几点:

1) 1)有关 DS90LV011A 的布局指南和应用信息、能否参阅 DS90LV031A 的数据表? (因为 DS90LV011A 数据表中没有此类信息)

2) 2) DS90LV011A 是单通道、 DS90LV031A 是四通道。 除此之外、这两个器件之间是否还有其他功能差异?

此致、

Madhu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请参阅 DS90LV031A 数据表。

    这两个器件在功能上是等效的、它们都是100% LVDS 兼容的。

    此致、

    Lee