请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:AM4376您好!
我已将 Xilinx 7系列 FPGA 与 TI 处理器- Sitara AM4376 over USB2.0连接。
我已经通过 Cypress USB 控制器 IC - CY7C68014A (EZUSB-FX2LP)实现了 USB PHY。 随附的文件是我为处理器和 FPGA 之间的 USB PHY 实现的架构。 我可以建立从处理器到 FPGA 从 D+/D-到并行数据的数据传输。
当 FPGA 从处理器接收到相应的请求命令时、如何通过 USB 将数据从 FPGA 发回处理器、我对此感到困惑。 我在 USB 主机模式下使用了处理器、在 FPGA 模式下使用了从器件。
对此有一些帮助。