This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:CSA 批准

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612877/ucc21520-csa-approval

器件型号:UCC21520

UCC21520栅极驱动器数据表指出,CSA IEC 60950-1和 IEC 60601-1批准是“计划”。

您能否提供我的当前状态或计划?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yoshwa、

    感谢您关注 UCC21520。 我是 TI 的应用工程师、将致力于解决您的问题。 最初发布数据表时、正在进行一些机构审批。 审批完成后、文档将发布在 TI.com 上。

    在产品文件夹的技术文档部分中、列出了机构批准证书。 正如我认为 IEC 也一样、CSA 文档也已准备就绪。

    请访问以下链接: www.ti.com/.../technicaldocuments

    确认机构的利益证书是否到位。

    此致

    Richard Herring