This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C752C:寄存器写入能力

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TL16C752C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612508/tl16c752c-register-write-inability

器件型号:TL16C752C

您好!

TL16C752C 的内部寄存器可以读取但不能写入。

在数据表中、LCR 似乎能够无限制地读取和写入、但无法写入。
信号时序比要求更小。
请检查在编写时是否有任何问题需要考虑、并检查以下电路中是否存在任何问题。
谢谢、
终端
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS Yang

    我可以看到您的复位连接有问题。 RESET 为高电平有效、您将此引脚通过4.7K 电阻连接到 VCC。 我建议您断开此电阻器并像下拉那样进行连接。 通过这个、您可以确保您的器件不处于复位状态。
    您可以查看我们的电源建议、在该建议中、我们建议在尽可能靠近 UART 的 Vcc 引脚的位置使用额外的电容器。
    在开始使用器件之前、我建议您应用复位、然后读取寄存器 LCR 和 LSR (它们必须具有的值为1D 和60)。

    请进行这些更改、并告诉我您的结果。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Francisco、

    复位被忽略、因为低电平有效很常见。

    我们确认它在设置为高电平有效后正常工作。

    即使应用了复位、也会执行读取操作、这种情况并不常见。

    感谢你的帮助。

    终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS

    很棒! 如果您需要其他东西、请告诉我们。

    此致
    弗朗西斯科