This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:通过 DS90UB913远程从脚本进行 I2C 读取

Guru**** 2587475 points
Other Parts Discussed in Thread: OPT3001, ALP, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609148/ds90ub964-q1-i2c-read-through-ds90ub913-remote-slave-script

器件型号:DS90UB964-Q1
主题中讨论的其他器件:OPT3001ALPUSB2ANY

大家好、团队、

请问您是否可以通过 DS90UB913远程从脚本共享 DS90UB964 I2C 读取?  

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ting、

    您可以参阅 snlu177.pdf (UB964 EVM 指南、第23页)获取一个示例脚本以启用远程从器件 I2C 访问。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun-强、

    谢谢!
    我会尝试一下。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun-强、

    我使用913和914 EVM 与同轴电缆和 I2C 作为在913侧连接的远程 Salve。

    我能够读取远程从设备。 谢谢你。

    但是、我是否可以与您确认、通过使用脚本板.ReadI2C、我们只能读取2字节?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ting、"我们只能读取2字节"的含义是什么? 谢谢。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我用于读取0x7F 的脚本。 请将文件扩展名更改为 py。

    e2e.ti.com/.../readopt.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、
    您是说 OPT3001寄存器0x7F 的值是0x3001?

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun-强、

    是的、OPT3001的寄存器0x7F 为0x3001。
    但我认为我们的工具 ALP 脚本只能读取和写入1个字节。
    我是否可以知道它是否正确?

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您使用的是 USB2ANY、则只能读取1个字节、是的。

    Hamzeh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamzeh、

    感谢您的确认!

    此致、