This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:像素时钟速率

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612156/ds90ub929-q1-pixel-clock-rate

器件型号:DS90UB929-Q1

DS90UB929接受25MHz 的像素时钟速率。

像素时钟速率低 至6.25Mhz 或12.5MHz (根据 HDMI)又如何?

此外、它可以接受"像素时钟速率重复"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniele、您好!

    我们不保证低于25MHz 时的性能或特征。
    不确定"像素时钟速率重复"是什么意思、您能提供更多详细信息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此问题已通过电子邮件进行沟通和解答。