This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 算法链路缓冲器交换函数

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612868/algorithm-link-buffer-interchange-functions

我使用的是由其他人创建的算法链接、它链接到空链接(它将数据转发到空链接)。 但是,该算法链接不会在 其进程函数中调用 AlgorithmLink_putFullOutputBuffer()或 AlgorithmLink_getEmptyOutputBuffer()等函数,现在我不确定输入缓冲区正在发生什么情况。 输入缓冲器是复合缓冲器。 它调用函数 System_sendLinkCmd (......... nextLink、system_cmd_new_data、NULL)和 AlgorithmLink_releaseInputBuffer()。 输入缓冲器是否正在发送到下一个链接、即使输出缓冲器的这些引信未被调用还是未被调用? 我正在尝试使用零链接通过网络发送这些缓冲区(创建该算法链接的用户使用零链接、只是从之前的链接获取输入缓冲区并将其返回、仅用于测试目的)。