This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90C124:我能否使用 DS90C124物理扩展处理器#39;s 内存总线

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611780/ds90c124-can-i-use-ds90c124-to-physically-extend-processor-s-memory-bus

器件型号:DS90C124

您好!

我从架构上包含主板和外设板的产品设计开始。
主板具有基于 ARM Cortex A 的 SoC、外设板具有较小的16位微控制器或 FGPA。

主板和外设板之间的距离应为8米。

我计划将 FPGA 映射到 SoC 的存储器总线、并从主板执行存储器映射 IO。 主板上的 SoC 主要将数据写入 FPGA。 需要将大小为400兆字节的数据发送到 FPGA

但问题是两者之间的距离为8米。 我想是否可以在主板上对 SoC 的存储器总线进行序列化、并在外设板的另一端对其进行反序列化。

从理论上讲、这似乎可行、但实际上是否有人这样做了、您在这种通信设计中的结果如何?

TI 是否有与我的应用类似并以类似方式使用 SerDes 的应用手册或示例?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我们的串行器/解串器的功能。 它通过一个差分对传输并行信息。 我们的最小距离为10米、但需要了解电缆特性。 您的应用是什么 PCLK 频率