This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1983:在自由运行应用中使用时建议使用 TCXO

Guru**** 2589005 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612786/lmh1983-tcxo-recommendation-when-used-in-free-run-application

器件型号:LMH1983

大家好、

请告诉我们 TI 推荐的 TCXO 器件型号或性能要求、SDI 应用中应使用哪一个?

您是否有用于评估的 TCXO?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PPM 稳定性要求和工作温度范围是多少?