This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Cat5电缆的长度是多少?

Guru**** 2588385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610817/what-is-the-length-of-cat5-cable

我现在想知道 CAT5的最大长度。一些制造公司制造500个时基长度、一些制造 1000个时基。我想在我的办公室使用电缆进行网络连接。如果有人对我有很好的信息、请联系我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    针对10/100/1000Base-T 以太网的 EIA/TIA 和 IEEE 802标准允许任何网段的最大 CAT5电缆长度为100m。

    我希望此答案对使用 TI E2E 论坛有所帮助、并对其表示感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:


    您的回答帮助我解决了我对 CAT5阻燃器长度的困惑。

    现在、我想知道、您是否有任何网络安装程序可帮助我进行网络连接。

    此致、

    Jason Holder

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    TI 不生产或安装网络设备、因此我无法推荐网络安装程序。 您可能需要查找您所在地区网络安装人员的列表、并咨询第三方评级服务和 BBB 的评级。

    感谢您使用 TI E2E 论坛。