This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051H:确认 TCAN1042和 TCAN1051上的 S/STB 泄漏

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612687/tcan1051h-confirming-the-s-stb-leakage-on-the-tcan1042-and-tcan1051

器件型号:TCAN1051H
主题中讨论的其他器件:TCAN1051

大家好、

早上好、您能确认 TCAN1051 (顶部)  和 TCAN1042 (底部)器件的 S/STB 引脚的泄漏规格吗?

 当  输入电平与  内部电阻器被拉至的电平时、这些规格显示了对泄漏的更严格控制。  42显示的最大规格为-2uA、 而51显示的不匹配输入电平的最小值。

我看到先前在0上发布的这篇文章 在1042中不是典型的:

https://e2e.ti.com/support/interface/industrial_interface/f/142/p/525630/1911482

谢谢!

此致、

~John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    TCAN1051在 S 引脚上有一个内部下拉电阻器、而 TCAN1042在 STB 引脚上有一个内部上拉电阻器、因此该规格的最小值和最大值是正确的。

    不过、TCAN1051上的 IIL 和 TCAN1042上的 IIH 的典型值不应为0。 我们将对此进行研究、并将修订数据表、以便很快包含正确的数字。 我现在正在与验证团队合作、看看我是否可以为您获取一些更新的典型值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    对于 TCAN1042、STB 引脚 IIH 的典型值为0uA、IIL 的典型值为-8.35uA。 同样、对于 TCAN1051、S 引脚的 IIH 典型值为8.66uA、IIL 典型值为0。

    如果您有任何疑问、请告诉我?