This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVCP22:热插拔

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVCP22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612688/sn65lvcp22-hot-swap

器件型号:SN65LVCP22

你(们)好

SN65LVCP22是否支持热插拔? 谢谢!

此致

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    SN65LVCP22可支持热插拔。  当 VCC = 3.6V 或0V 时、LVDS 输入为高阻态。  我始终建议 在将任何信号连接到器件之前建立一个 GND 基准。   

    此致、

    Lee