This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422软件

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611451/tusb422-tusb422-software

器件型号:TUSB422

大家好

如果我们问 TUSB422、您会介意吗?
我们想知道 在 以下 URL 上提供的 TUSB422软件。
http://www.ti.com/product/tusb422/description?keyMatch=TUSB422&tisearch=Search-EN-Everything

是否可以在不使用免版税的情况下使用此软件?
因为、我们猜该软件包含 TCPCi (USB Type-C 端口控制器接口)。
如果您需要使用一些专利费、您能告诉我们吗?

我们 还没有获得该软件。
因此、我们无法判断该软件是否配置 TUSB422 (包括 TCPCi)。

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们很抱歉催促您、但是如果您有一些意见、您能告诉我们吗?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们将在内部对此进行检查、我们将在本周内提供响应。
    感谢您的耐心等待。
    此致、
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matsumoto-San、
    TCPCi 不需要任何版税即可使用。 该代码可在网上免费获取。 您的请求在周末就会出现在我的电子邮件中;我今天将批准它,您将看到一封电子邮件,告诉您可以下载。 谢谢。