This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940-Q1:如何禁止输入视频格式开关上的无效长数据包

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612433/ds90ub940-q1-how-to-inhibit-invalid-long-packet-on-the-input-video-format-switch

器件型号:DS90UB940-Q1

大家好、

请就以下问题向我提供建议。

我使用的是 DS90UB925和 DS90UB940。
在 DS90UB925输入上、两种不同的视频格式会动态切换、反之亦然。

当视频格式从1280x720切换到1920x1080时、DS90UB940输出两个
1920线顶部有1280个长数据包。


1280x720 1920x180

h_________________ h_________________ h_________________________ h_________________________ h_________________

1280药格1280pkt1280pkt+1280pkt1920pkt


问题1. 它是设计行为吗?

Q2在开关输入视频格式的实例中是否有任何方法来禁止 DS90UB940输出此类 gavage long 数据包?

Mita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    280x720 1920x180

    h_________________ h_________________ h_________________________ h_________________________ h_________________

    1280端口 1280件装 1280pkt+1280pkt 1920pkt ------
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们收到了您的问题。 我们将审核并回复您。