This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM1881:LM1881

Guru**** 2588005 points
Other Parts Discussed in Thread: LM1881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611785/lm1881-lm1881

器件型号:LM1881

您好!

从数据表中可以看出、LM1881 IC 第8引脚的 Vcc 电压范围为5至12V。

我们可以理解、12V 是该引脚上的最大可接受电压。

该引脚上的最小可接受电压是多少? 是5V 吗?

电路板能否正常工作、例如当 Vcc 降至4.9V 时。

请告知 IC LM1881停止工作时所低于的确切最小 Vcc 电压。

请尽快对此进行澄清。

非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Santhosh、

    对于此器件、TI 仅保证正常工作电压介于5V 和12V 之间。 该器件可能会在低于5V 的电压下正常工作、但我们不保证该器件在该范围内的数据表规格内工作。

    请提供有关您的应用以及您为何需要在低于5V 的电源电压下运行的更多详细信息吗? 这些信息将帮助我说服我的团队更深入地调查您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    感谢您的回复。

    我们的应用中该 LM1881 IC 的电源电压仍为5V。

    但是、由于电源+5V 调节不确定性(在 PSU 上的+5V 满负载期间)、我想了解 LM1881的最低建议工作电源电压。

    因此、从您的答复中可以看出、即使电源电压为+4.99V、也不能保证该 LM1881 IC 上的建议运行。 是这样吗?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Santhosh、

    正确。 TI 仅测试5V 条件。 我们不保证在 较低电压下、电气特性将处于相同的容差范围内、但器件应能够承受较低电压条件(绝对最大值表没有最小电压)。