This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] USB-Redriver-EVM:双封装 A 插头和插座功能/布局、光绘文件

Guru**** 2455360 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-REDRIVER-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/609048/usb-redriver-evm-dual-footprint-a-plug-and-a-receptacle-function-layout-gerber-files

器件型号:USB-Redriver-EVM

USB-Redriver-EVM 的 插头和插座看起来都具有双封装。 假设没有问题,这是个很好的主意! 我在原理图上看到了 A 插头、但在任何地方都没有提到 A 插座(或我认为已安装的电阻器 R23-R28)。

双封装是否起作用? 我想确保手册中没有特意删除它。

R23 - R28是否仅为0欧姆0201电阻器?

我可以获取此 EVM 的光绘文件吗? 注意不要使用双封装制作任何残桩、我想更好地了解其布线方式。

谢谢、

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、我意识到我在上面混合了 a/b -这与 P3连接器有关、这是 A 型插头、但对于 B 型插座、也有双封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matthew、您好!

    我想您正在查看该手册的较旧版本、请查看实际版本、您将看到原理图和物料清单中包含插座。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到它、使用"SLLU246–2016年5月"

    我指的是下面盒装的未安装连接器

    谢谢、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请给我发送电子邮件至 diego.cortes@ti.com、以便我可以提供光绘文件。