This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100BR210:DS100/125转接驱动器与放大器;重定时器引脚交换

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612431/ds100br210-ds100-125-redriver-retimer-pin-swap

器件型号:DS100BR210

您好、Sirs、

有关高速转接驱动器和重定时器差分引脚交换的问题、请考虑布局或放置。

在转接驱动器/重定时器输入之前是否存在交换+/-输入信号的问题 。 如果可以、我是否还应该将转接驱动器的输出+/-信号交换到接收 器侧?

或者我需要注意的任何其他问题?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    您可以随意交换 DS100BRxxx 转接驱动器的输入、输出或同时交换输入和输出。  没有人担心。

    如果它有助于 PCB 布线、您也可以使用重定时器进行相同的交换。  重定时器还包括一个极性位、此位允许在内部交换 P/N 信号。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    我明白了,非常感谢您的评论!