This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:闪存验证失败/需要有关恢复 EVM 的帮助

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610335/tps65981evm-flash-verification-fails-need-help-on-reviving-evms

器件型号:TPS65981EVM
Thread 中讨论的其他器件:DP-EXPANSION-EVMTPS65981

尊敬的团队:

我想使用2x TPS65981 + DP-EXPANSION-EVM 设置 DP 交替模式演示。 不幸的是——您肯定知道墨菲定律——演示不起作用…

当我准备演示时、我无法重新刷写存储器。

  • 可通过 FTDI 接口连接到 EVM
  • 选择并加载应用程序配置文件–是
  • 擦除存储器100%>成功
  • 刷写内存100%>成功
  • 闪存验证达到100%、但显示失败!

使用恢复/回退映像也会产生相同的结果。

一个电路板在开箱后直接显示了这种行为、另一个电路板在调试~1小时/尝试使其正常工作后显示。

我希望我不会毁坏电路板。

>您有什么想法可以让电路板正常工作吗?

感谢您的支持。

此致
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    很遗憾听到这个演示不适合您!

    您可以检查以下几项以帮助调试此问题:

    -是接收3.3V 电压的闪存

    您能否读回模式寄存器(0x3)

    -您能否确认 FTDI 的开关设置(参见下图)

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    是的、开关设置如上所示(仅强制启用)。

    对于测量电压轨、我的步骤是:

    1) 1)将 USB 连接到 FTDI
    2) 2)将戴尔电源连接到主板。
    3)测量5V 和3.3V 测试点(在 TPS65板上)
    4) 4)测量 U1的引脚8

    测试点 电路板1 电路板2
    5V 测试点 0V 4.95伏
    3.3V 测试点 0V 3.25V
    引脚8 @ U1 20V 20V

    有些东西是 坏的/炸的

    谢谢
    Martin

    编辑:抱歉、测量了错误的器件(U3而不是 U1...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    能否确认81-EVM 上的跳线是否如下图所示:

    谢谢、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    否- EVM 盒中没有任何跳线、因此我没有注意 J6。

    我按照6.3.4上的说明操作。 跳线、我认为一切都是通过配置开关完成的。 回顾"5.1.2.5 J6:电源路径连接器"、我很明显错过了。

    下周的星期一之前、我没有实验室访问权限。 但是、您能否评论一下、我将如何发送跳线/开关以进行以下配置?

    • 将 EVM 板1用作"笔记本电脑"、因此该板将获得 USB IN、DP IN 和连接戴尔电源。
    • 电路板2应为"插入式"、因此应由 USB Type C 电缆供电并提供传统 USB 和 DP AM 输出。

    谢谢、致以诚挚的问候
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Martin:

    对于这些应用、两个电路板将使用与我上一篇文章中图片中突出显示的相同跳线设置。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    非常感谢您的回答和反馈。

    我今天再次来到实验室。

    首先:关于3.3V 闪存上的20V >>我检查了错误的器件 U3而不是 U1。 对此错误表示歉意。

    与第一次测试中的步骤相同、使用上一个帖子照片中的跳线设置:

    测试 电路板1 电路板2
    5V 测试引脚 0V 3.2V
    3.3V 测试引脚 0V 4.95伏
    U1的引脚8 (闪存) 2.44伏 3.2V
    编程
    和 Flash 版本。
    失败 通过

    J6就是问题所在。 非常感谢您的帮助。

    因此,我不应该挑战我的技术技能,而应该挑战我的阅读技能:)

    我将尝试测量某个位以恢复电路板1、但对于演示、我将订购一个新的电路板。

    非常感谢您的帮助!

    此致
    Martin