This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:无法打开包含重定时器配置文件的 zip 文件

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612368/ds280df810-unable-to-open-the-zip-file-containing-the-profile-of-the-retimer

器件型号:DS280DF810

你(们)好

当我从安全网站下载包含重定时器配置文件的 zip 文件、然后尝试打开该 zip 文件时、我收到一条消息、指出存档已损坏、无法打开。 我尝试下载多次、没有改变。 我尝试使用不同的程序打开、但也没有改变。 是否有人可以检查源 zip 文件是否未损坏并将其更新为未损坏的 zip 文件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mateusz、

    请给我发送一封电子邮件。  Lee.Sledjeski@ti.com

    GUI 文件在我的设置中运行正常。

    此致、

    Lee