This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB422:TUSB422

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/608807/tusb422-tusb422

器件型号:TUSB422

你(们)好,先生

TUSB422示例代码是否支持 PD 功能?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

       示例代码支持 PD、您将找到一本手册、您可以在其中查看如何针对所有不同的可用功率和端口模式修改代码。 您可以 在此处申请样片代码

    此致、

    迭戈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    谢谢。

    当我将 TUSB422 (灌电流)连接到 USB-PD (拉电流)适配器时。  

    MCU 将从 TSUB422接收源电容器消息,

    我尝试手动向适配器发送 GoodCRC 消息, 但警报寄存 器反馈 TX_SOP_DISCOND 警报

    然后,我尝试将任何消息发送到 适配器,  警报寄存器始终反馈 TX_SOP_discard 警报。

    可以帮帮我吗?

    谢谢。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、

    丢弃警报是因为信道正忙于接收消息、不是传输错误、而是由于信道活动而被丢弃。 请等待一段时间(直至通道清除)、然后重试此消息。

    此致、
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢