主题中讨论的其他器件: TUSB8040、 TUSB8041
我有一个 I2C EEPROM 连接到 TUSB8020B。 使用未编程的 EEPROM 时、集线器进入等待对 EEPROM 编程的状态。 我使用该工具对 EEPROM 进行编程、但我想更改一个参数。 但是现在00h 设置为55h、芯片不会进入等待编程模式、工具也不会连接。
那么、当00h 已经为55h 时、如何重新对 EEPROM 进行编程?
谢谢、
John S.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有一个 I2C EEPROM 连接到 TUSB8020B。 使用未编程的 EEPROM 时、集线器进入等待对 EEPROM 编程的状态。 我使用该工具对 EEPROM 进行编程、但我想更改一个参数。 但是现在00h 设置为55h、芯片不会进入等待编程模式、工具也不会连接。
那么、当00h 已经为55h 时、如何重新对 EEPROM 进行编程?
谢谢、
John S.
我们在 D+和 D-上尝试了3.3V 电压、但它不起作用。 电路板上行端口连接到计算机(win10)、D+和 D-连接到3.3V 的电缆插入 DS 端口几秒钟、没有发生任何情况。 DS 端口上有一个 ESD 芯片、但其阈值为5V、因此不会出现问题。
其中一个有趣的方面是,正常的集线器驱动程序未在 win10上正确连接(设备管理器中的感叹号),但在 Mac 上连接正确。 我想知道这是否与它有关。
我不知道如何强制驱动程序。 您能否详细了解如何为 win10执行此操作?
谢谢、
John S.
我们最终使它工作、但它需要一些时间。 问题是、我第一次尝试使用参数文件时、出现了阻止 Win10正确连接到集线器的情况、包括编程模式。 我们通过在 Win8计算机上安装该工具并尝试该过程来解决此问题、这是可行的! 擦除 EEPROM 后、我们可以返回 Win10计算机进行进一步编程。
我在上找到了一个用于评估板的文件、我认为它是 TUSB8041、但这似乎足够接近、所以我尝试了它、它可以正常工作、即使在 Win10上也是如此。
因此、我们已经启动并运行、我现在可以尝试不同的参数、使事情按照我想要的方式工作。 但我仍然没有找到原始文件的错误,因为原始文件阻止了集线器使用 Win10。 当我发现它是什么时、我将在这里报告它。
谢谢、
John S.