Other Parts Discussed in Thread: DS92LV2422, DS92LV2421, DS92LV3221, DS92LV3222
主题中讨论的其他器件:DS92LV2422、 DS92LV3221、 DS92LV3222
您好!
我对 Channel Link II SER/DES 有两个问题。 请查看以下我的问题。
1) DS92LV2421/2422: 众所周知、DS92LV2421串行器 具有 C|x 引脚。 DS92LV2422解串器具有 COx 引脚。 这些引脚用于 HSYNC/VSYNC/DE 信号。
如果 LV2422将丢失嵌入式时钟、LOCK 信号被禁用、并且 DI[23:0]变为三态。 显示的数据被异步处理。 屏幕上未显示正确的图片。 但 LV2422将再次完成重新同步、显示屏的数据 将同步、屏幕上显示正确的图片。 我的理解是否正确?
2) DS92LV3221/3222:众所周知、DS92LV3221/3222没有像 CIX/Cox 引脚那样的特殊引脚。 因此、如果 LV3222将丢失嵌入式时钟、LOCK 信号将被禁用、并且 RxOUT[31:0]变为三态。
显示的数据被异步处理。 屏幕上未显示正确的图片。 LV3222将再次完成重新同步、显示的数据仍是同步的。 屏幕上显示错误数据。 因此、如果用户使用
DS92LV3221/3222 SERDES、HSYNC 和 VSYNC 数据必须与串行数据一起发送、像素数据必须由接收器侧的外部逻辑同步。 我的理解是否正确?
感谢您的快速回复。
此致、
Michi