This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:对 TPS65982进行编程会影响 SBU1->AUX_P 连接的路径

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610464/tps65982-does-programming-of-the-tps65982-affect-the-path-of-the-sbu1--aux_p-connection

器件型号:TPS65982

我在电路板上发现、当我建立 DisplayPort 连接时、SBU1 (K8)连接到 AUX_N (J2)、SBU2 (L8)连接到 AUX_P (J1)。 这看起来是从表4中的数据表中翻转的。 显示 AUX_P 连接到 SBU1 (第3列)。 但是、这不是我测量的结果。 使用哪条 CC 线进行连接似乎无关紧要、多路复用器也不会改变。

SBU1 -> AUX_N 有一些提示、因为在第84页、图79似乎表明了这一点。

这在我的电路板上不是问题、因为我有一个 SBU 多路复用器、它允许我将 USB-C 连接器 SBU1/2引脚的方向直接切换至 TI 器件的 SBU1/2引脚、或者进行交换。

但我想知道正确的方向是什么? 我在 DisplayPort 模式下测量了与欧姆计的连接(3次)、并确定它们是从表4交换的。 配置映像中是否有更改此设置的内容?

谢谢、
WST

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WST、

    SBU/AUX 线路在内部根据显示端口配置和显示端口连接(即2个通道+数据与4个通道)进行多路复用。 请参阅 VESA DisplayPort 交替模式 USB Type-C 标准文档。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

      我浏览了该文档、由于4通道(C)或2+2 (D)配置/引脚排列、没有看到任何翻转的原因。 我观察到、当我作为 DFP_D 主机将 USB-C 端口连接到 DP 器件时、显示端口连接器上的 AUX_P 通过 TPS65982连接到 USB-C 连接器的 SBU1线。 当我将 USB-C 端口连接到 DP 主机、然后配置为 UFP_D 显示端口设备时、TPS65982会将 SBU1线路连接到显示端口连接器的 AUX_N 线路。 但是、我在官方文档中看不到这一点。 我注意到、该文档中的可比数字3-1和3-3显示了 A 的不同连接:

    图3-1:USB Type-C UFP_D 器件显示了 SBU_1、其中 SBU_1具有 AuxN 连接到 DisplayPort AUX_N 的功能、USB Type-C 电缆通过和内联

    图3-3:USB Type-C UFP_D 器件显示 SBU_1、其中 AuxP 连接到 DisplayPort AUX_P

     我在配置中看不到任何控制这种情况的编程寄存器、因此我想知道为什么从 DFP_D 切换到 UFP_D 会将 TPS65982内部的多路复用从直接发送 SBU 线路变为翻转。
     正如我说过的、我有可以翻转 SBU 线路的控制电路、但我想知道我看到的是不是固定的、也就是说、如果在 DFP_D 模式下 TPS65982不翻转线路、如果在 UFP_D 模式下、它会翻转线路。 如果是、那么我至少可以确定如何控制多路复用器。

    谢谢、
    WST