This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:选择正确的 USB-C &放大器;PD 芯片

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/612236/tps65983b-selecting-the-correct-usb-c-pd-chip

器件型号:TPS65983B

您好!

计划是将此芯片用于消费类电子产品。 对于我的应用、我希望有一个 USB-C 连接器、该连接器将利用15V 2A 的瓦特电流为锂离子电池充电。 电池充电由一个外部芯片处理;此芯片只需要一个电流为2A 的15V 输入。 但是、当手机通过 USB-C 连接器连接到电池时、我希望电池为手机充电5V 和2A (或3A、无论标准是什么)、并且能够将手机的音频数据发送到单独的芯片。 这是否可以通过单个 USB-C 连接器和 TPS65983B 实现? 根据上述规格、这是合适的芯片组吗? 如果您需要任何其他材料、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    83B 适用于 TBT、价格与 x82相同。 如果您不需要 TBT、则建议使用 x81、因为它更便宜、并且允许更多定制。

    -x82用于 TBT 主机功能。

    -x86与 x82相同,只是它没有 TBT 和外部电源路径控制。

    -x81具有用于调试的分离式 FTDI 板、这就是 EVM 更重要的原因。

    PD 控制器使用 CC 线路协商 PD 电源、与 USB 线路无关。  如果在 PD 协议期间需要音频、则可以通过从 Type-C 电缆(C_USB_T/B_P/N)为 USB 线路布线来实现此目的。 例如、这是到内部 端口数据多路复用器的输入和到(USB_RP_P/N)和 CPU 的输出。 端口数据多路复用器允许可 ippable Type-C 电缆方向。

    在拉电流能力寄存 器中、默认 PD 协议应为5V@3A、这是 TPS6598x 器件的默认固定 PDO (PDO1)。 也可以设置最大电流。 定制配置工具提供了一个用户友好型 GUI 来配置 TPS6598x 寄存器、允许您使用 i2c 连接到主机接口并实时更改设置。

    如果您有任何疑问、请告诉我

    谢谢、