This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:用于 DFP 配置的 OUT1和 OUT2连接

Guru**** 2872590 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611995/tusb321-out1-and-out2-connection-for-dfp-configuration

器件型号:TUSB321

大家好、

对于 TUSB321/A、我的客户只想将其配置为 DFP 模式。 在这种情况下、电流由 CURRENT_MODE 引脚设置。 是否有连接 OUT1和 OUT2的建议? 我看到一些参考设计将其拉高了。 我们还能使其浮动、还是拉至接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai Loo、

    OUT1/2引脚是开漏输出、因此必须安装一个上拉电阻器(4.7K)、以确保器件正常运行。

    此致、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组