This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD206:SN65MLVD206的 RPP 尺寸

Guru**** 2774995 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610285/sn65mlvd206-rpp-dimensions-for-sn65mlvd206

器件型号:SN65MLVD206

你好! 我尝试使用 IRPP 方法来评估此器件的 SEA 强度、那么、是否有人澄清了此器件的 RPP 尺寸的 X、Y 和 Z 位、是否可用于运行 Cree-96?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Letyaev、

    我不熟悉 SE参见 强度和 IRPP。 您能否澄清您需要哪些信息? 您是否在请求封装的外部尺寸?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan! 实际上、我需要 X、Y 的特征尺寸和 Z 尺寸晶体厚度
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Letyaev、

    我已让您与我们在这一领域的专家联系。 如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    此致、
    Ryan