This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9538:TCA9538被复位时 I2C 总线引脚的状态。

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611764/tca9538-the-status-of-i2c-bus-pin-while-tca9538-is-reset

器件型号:TCA9538

大家好。

我想知道 TCA9538复位时 I2C 总线引脚(SDA/SCL)的状态。
是 Hi-Z 还是未确定?

*另一个 I2C 器件与 TCA9538连接到同一总线、
我想检查在重置 TCA9538时是否可以访问它。

很抱歉,我想尽快得到你的评论。

此致、
好的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ogane-san、

    我们将对此进行研究、并将很快返回给您。 很抱歉耽误你一些时间。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sho、

    只要器件保持在复位状态、SDA 和 SCL 线路就为高阻态  

    -弗朗西斯·胡德