This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB501:查询 P/N 信号和 IBIS-AMI 模型

Guru**** 2818995 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB501, TUSB551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611039/tusb501-inquiry-for-p-n-signal-and-ibis-ami-model

器件型号:TUSB501
主题中讨论的其他器件: TUSB551

你(们)好

您能否与我分享下面有关 TUSB501/551的信息?

1、可以交换 P/N 信号吗? 由于电路板上的图案、客户希望交换信号。

IBIS-AMI 模型

此致、
竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takanori、

    在 USB3中、您可以交换通道极性、在链路初始化期间、物理层将对其进行修复。

    您可以在其产品页面的工具和软件选项卡下找到 TUSB501的 IBIS-AMI (和 HSPICE)模型。

    对于 TUSB551、我们只提供了 HSpice。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以为 TUSB551交换 P/N? 因为数据表中描述了以下信息。
    客户认为它似乎受到 Vdetect 的影响。

    VRX-LFPS- DET-DIFF-pp min100/max300 mVpp
    2. Vdetect 正电压至感测接收器端接的最大值600mV

    此致、
    竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takanori、

    对于 LFPS 信令、有一个切换差分1/0的突发、有两种状态:突发或空闲。 如果突发介于6~9us 之间、则存在逻辑0、如果突发介于11~14us 之间、则存在逻辑1。

    您提到的 Vdetect 用于接收器检测、而不是用于 LFPS。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 P/N 是交换时、它不受 Vdetect 的影响。 正确吗?

    此致、
    竹野里玉泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Takanori、

    极性交换修复在规范中定义、不会影响 Rx 检测或 LFPS 传输。

    此致