This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:SyncE 和1588v2

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611661/dp83630-synce-and-1588v2

器件型号:DP83630

您好!

在我们的定制板中、我们将 DP83630用于 SyncE 和 IEEE1588、我们将使用 POE 从该板的其他板获取电源和数据。 我们希望实现1588和 SyncE 请建议我们如何在硬件中使用、以及我们在硬件中需要哪些额外的电路、如 PLL 和抖动衰减器等。  

此致

Neelam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Neelam、

    实施功能1588v2堆栈是一项艰巨的任务、包括根据所创建的时钟进行硬件和软件设计。

    首先、我建议阅读1588标准网络同步应用手册: www.ti.com/.../snla116a.pdf

    您还可以使用《软件设计指南》来描述如何实现1588v2的软件堆栈: www.ti.com/.../snlu049

    您可能需要获取有关1588v2的其他资源、例如可用的时钟类型、以确定您的系统需求。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢 Rob Rodrigues 的帮助。我们希望实施 SyncE、您还能建议任何适用于 SyncE 的参考设计、任何推荐的 PLL 及其支持电路。

    此致

    Neelam