This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB913/4驱动器

Guru**** 2588035 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/607950/ds90ub913a-q1-ds90ub913-4-driver

器件型号:DS90UB913A-Q1

您好:

      您能否为 DS90UB913/4提供软件驱动程序。 从而使在我 的平台中进行配置变得简单。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    此主题已分配给应用工程师以查看和响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kane、
    一般而言、ub913a/ub914a 可以通过引脚模式设置自动工作。 您可以检查 MODE 引脚上的 d/s 以获取详细信息。 谢谢。

    此致、
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Junqiang:
    感谢您的回复。 现在、我可以配置 DS90UB914并成功与 DS90UB913通信。 现在、我发现另一个问题。
    我们使用 PCLK 作为 DS90UB913的时钟、PCLK 来自图像传感器。 必须从 DS90UB913配置图像传感器
    然后、图像传感器可以为 DS90UB913提供 PCLK。 我们似乎会捕获一个周期。
    DS90UB913需要 PCLK 生成 I2C 时钟来配置图像传感器。 需要对图像传感器进行配置以输出 PCLK。
    你可以给我任何建议吗? 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、帕拉尼阿潘:
    感谢您的回复。 现在、我可以配置 DS90UB914并成功与 DS90UB913通信。 现在、我发现另一个问题。
    我们使用 PCLK 作为 DS90UB913的时钟、PCLK 来自图像传感器。 必须从 DS90UB913配置图像传感器
    然后、图像传感器可以为 DS90UB913提供 PCLK。 我们似乎会捕获一个周期。
    DS90UB913需要 PCLK 生成 I2C 时钟来配置图像传感器。 需要对图像传感器进行配置以输出 PCLK。
    你可以给我任何建议吗? 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kane、

    请注意:UB913和传感器之间的 I2C 通信不需要 PCLK 活动。

    此致、

    Steven