This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0324:未使用的输出引脚

Guru**** 2770995 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611718/lmh0324-unused-output-pins

器件型号:LMH0324

尊敬的支持团队:

我们的客户将在其应用中使用 LMH0324。
设置 IN_OUT_SEL = F 以禁用 OUT1并仅使用 OUT0。

我们应该如何处理 LMH0324未使用的输出引脚? (OUT1+、OUT1-)
我相信您可以使输出引脚保持悬空。
你有什么建议?

此致、
Hiroaki Masumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masumoto-San、

    这些未使用的引脚可以保持未连接状态、也可以在每个未使用的引脚上通过50欧姆电阻与 GND 端接。 当 LMH0324 配置为仅从 IN0到 OUT0时、未使用的输入和输出将由器件断电。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lu San、

    感谢你的答复。
    我了解并将通知我们的客户您的信息。

    此致、
    Hiroaki Masumoto