This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2803A:内部二极管导通

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/610325/uln2803a-internal-diode-is-on

器件型号:ULN2803A

你(们)好

ULN2803A 在输出和 COM 引脚之间连接了一个二极管、用于抑制浪涌电压。

如果该二极管每50ms 导通一次、是否会有问题?

我附以下述假设情况。

通常、COM 处的电压为24V。


① Ω 输出端子的浪涌电压为0V 至42V
②、内部二极管将导通
③最后、COM 端子电压为24V 至42V、瞬时电压为24V。

施加到 COM 的电压为42V、低于 VCE 的绝对最大额定值。

但是、我想确认内部二极管是否会定期导通(50ms 周期)。

请您向我们提供您的意见吗?

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    这很难估算、因为二极管导通所花费的时间未知、并且输出电压与 COM 引脚电压之间的关系未知。 这将有助于了解浪涌电流事件期间输出牵引的电流量、二极管上的压降以及该事件发生的时间。

    如果事件很短且压降/电流受到限制、则这可能不是问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Alek

    感谢你的答复。

    请允许我附上其他信息。

    此事件发生的时间为1毫秒。

    此时、COM 处的电压和电流似乎各为42V、15.6mA (峰值)。

    该序列将重复50ms。

    您认为此操作是否会导致任何问题、如器件损坏?

    贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    由于 COM 引脚电压遵循 VOUT 电压、浪涌电流限制为15mA、因此该器件应可接受。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Alek

    感谢你的答复。

    电流必须限制在500mA 以下、显示为绝对最大额定值。
    (15mA 远小于500mA、这就是可接受的原因)

    对吧?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    这是正确的、也是因为根据示波器快照、二极管(VOUT-VCOM)上的压降非常小。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Alek

    感谢你的答复。

    请您再告诉我们一件事吗?

    VOUT 和 VCOM 之间的压降是否存在限制?
    这个多少钱?

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、na na78、

    遗憾的是、这不是一个简单的答案。 VOUT 和 VCOM 之间的最大电压差未定义、因此取决于流经二极管的电流量。 14mA 是一个低电流、因此不会出现任何问题。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Alek

    感谢你的答复。
    我明白了。

    贝斯特雷加兹