This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:有关模拟接地和晶体选择的一些问题

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611601/dp83848i-a-few-questions-about-analog-ground-and-crystal-selection

器件型号:DP83848I

数据表: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dp83848vyb.pdf

设计和布局应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snla079d/snla079d.pdf 

1. RJ45连接器的屏蔽层未连接到任何部件,因此将其接地的目的是什么?  

2.应用手册:在图2.2中,bob-Smith 端接已接地到信号接地,但在第2.3节中,它说将 bob-Smith 端接地到机箱接地,哪一个是正确的?

应用手册:在6.2部分方程式1中、晶体数据表中的"晶体负载规格"对应于什么? 它是晶体的"负载电容"吗?

应用手册:在第6.2节中、如果我要使用的晶振的驱动电平为10uW (典型值)- 200uW (最大值)、那么我应该使用与晶振串联的值电阻器。  ? 我应该选择一个新的晶体吗?  

5.应用手册:在第10.1节表2中,如何计算参数“负载电容”? 晶体负载电容+ C1 + C2?

我知道有很多问题、但有任何帮助、非常感谢大家!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    1. RJ45屏蔽接地通常由一些无源组件连接到机箱接地、这些无源组件允许能量缓慢释放而不是进入系统。

    2. Bob Smith 应端接至与 RJ45护罩相同的接地端。

    晶振的负载电容

    4.您应该选择一个具有可接受负载电容和高达500uW 驱动电平的新晶体。 则无需使用限流电阻器。

    5.该表中的负载电容是指第6.2节中 CL1和 CL2的值

    此致、