This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9535:192个 GPIO 的端口扩展器?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9535, TCA6424A, TCA6418E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611929/pca9535-port-expander-for-192-gpios

器件型号:PCA9535
主题中讨论的其他器件: TCA6424ATCA6418E

我的客户正在寻找一个3.3V、I2C 端口扩展器、用于多达 192个具有可 容纳12个16位器件的寻址功能的 GPIO?  我找到的16位器件、如 PCA9535、只能支持8个地址。  我们还能提供什么其他服务吗?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Allen、
    您是否了解过 TCA6418E 或 TCA6424A? 您还可以使用多路复用器来处理寻址限制。 由于 I2C 标准规定的容性负载要求、每个节点400pF、因此您可能需要将它们分开。

    查看有关如何选择 I2C 器件的应用手册。
    www.ti.com/.../slva787.pdf
    如果您有疑问、请告诉我。

    弗朗西斯·胡德