This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:复位功能?

Guru**** 2847390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/611933/pca9536-reset-function

器件型号:PCA9536

我的客户希望使用具有复位功能的 I2C I/O 扩展器、以便确保器件处于已知状态。  他们正在查看 NXP 的 PCA9537。  我们没有直接交叉。  我们是否有任何具有此复位功能的 I/O 扩展器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您是否了解了我们的应用报告、该报告是 I2C 器件选择器。  这是一个非常好的参考、将让您知道我们的产品系列中有哪些产品。

    http://www.ti.com/lit/an/slva787/slva787.pdf

    如果您在此之后有疑问、请告诉我?

    -弗朗西斯·胡德